This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:接地网络:输入引脚连接哪个接地?

Guru**** 2492785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495498/tps1h000-q1-gnd-network-which-ground-connection-of-input-pins

器件型号:TPS1H000-Q1

工具与软件:

您好!

我打算根据数据表使用 GND 网络来实现反向电流保护(请参阅图 30)

我使用以下值:电阻器1k、Diode Nexperia BAT46WJ

数据表要求二极管 Vf 小于0.6V。 BAT46WJ 的 Vf:最大 0.35V @ 10mA /最大值 0.475V @ 50mA。

对于我的问题:关于 CL 引脚连接、有以下注意事项: 请注意、如果使用 GND 网络导致器件 GND 和电路板 GND 之间发生电平转换、则为 CL 引脚必须连接到器件 GND。

其他需要 GND 连接的引脚又如何?

例如中的引脚:在我的设计中是一个外部下拉电阻器、用作光耦合器输出的工作电阻。 它应该连接到哪个 GND?

其他引脚:DIAG_EN、DELAY。

此致、Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oliver、  

    I/O 引脚应该与微控制器或用来控制它们的任何其它引脚的 GND 一样。  

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    感谢您的建议。

    关于引脚 IN:我要将外部下拉连接到电路板 GND。 当连接到该下拉的光耦合器关断时、IC 在 IN 引脚处看到的电压约为-0.3V (因为 GND 网络中的肖特基二极管电压)。 这处于最大值范围内 绝对 额定值范围内 IC。

    关于引脚延迟:我认为此引脚应连接到器件 GND、而不是电路板 GND、因为引入的电压漂移(GND 网络)可能会伪造闭锁模式下配置的延迟时间:

    你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是、输入至电路板 GND 并延迟至 IC_GND。 IN 引脚有内部下拉电阻以减少成本外部下拉电阻可能不是必需的。  

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!