This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:VPOR 条件

Guru**** 2492985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496670/tps3823-vpor-condition

器件型号:TPS3823

工具与软件:

嗨、团队:

表明数据表已更新、上电复位电压的测试条件已更新。
在修订版 N 中、它表示当 VDD 大于1.1V 或更高时输出将为低电平、
在 Rev.O 中、这表示当 VDD > 0.9V 时输出将为低电平。
是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu-san、

    是的、您回答正确。 在图6.9时序图中、带下划线的1.1V 应为0.9V VPOR。

    谢谢!
    约书亚