This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041-N:输出电压公式?

Guru**** 2493155 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496667/lm4041-n-output-voltage-equation

器件型号:LM4041-N
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

嗨、团队:

我对数据表图8-3中的输出电压公式和公式(2)有疑问。 公式中 R1和 R2的位置似乎相反。 根据我对典型并联稳压器的理解、我认为应该交换这些值。

您能否确认这是否存在印刷错误、或者是否有其他影响公式的因素?

此致、
Maia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maia、

    在 VREF 的实现方式方面、LM4041-N 与 TL431等器件不同。 请参阅 LM4041-N 的功能方框图:

    在这里、您可以看到 VREF 是从阴极(+)到 FB 的电位。 其在 FB 上的反馈电压以阴极为基准、而 TL431则以阳极为基准。 您可以在 TL431数据表中看到这一点:

    因此、您在数据表中看到的公式是正确的。  

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jackson、  

    感谢您的澄清。

    作为后续行动、我对设计原理很好奇:
    为什么在设计 LM4041-N 时将 VREF 定义为从阴极到 FB 的电压、而不是像 TL431那样定义为从阳极到 FB 的电压?

    此致、
    Maia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maia:

    根据电路设计、选择 LM4041-N 等选项可能会有所帮助

    例如、在设计电流源时。  LM4041-N ADJ 是拉电流的理想解决方案、因为与典型的 TL431型器件不同、其 FB 上的反馈电压相对于阴极。 这使得电流源配置中的 LM4041-N ADJ 能够使 IOUT 独立于 IKA。 有关更多详细信息、请访问此处:

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf 

    我相信 LM4041-N 还带来益处的其他方式、不过这是我首先想到的一个。

    谢谢!

    Jackson