工具与软件:
在我的设计中、配置了33 μ H 电感器的48V 至12V 电压下、二极管 B560C 在极少数情况下(从1000余种)被烧毁。 测试和仿真并不能让我找到真正的原因。 我能找到一种复制方法吗?
韩某有人经历过这种情况。 增加负载会烧录 IC。 事实上、最大消耗低于1.4A
提前感谢您的回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在我的设计中、配置了33 μ H 电感器的48V 至12V 电压下、二极管 B560C 在极少数情况下(从1000余种)被烧毁。 测试和仿真并不能让我找到真正的原因。 我能找到一种复制方法吗?
韩某有人经历过这种情况。 增加负载会烧录 IC。 事实上、最大消耗低于1.4A
提前感谢您的回答。
你好、Victor
B560C 在25°C 下的反向工作电压为60V。 但是、这将随温度而变化。 仅在48V 电压下运行是不够的、因为最大电压会高达56V、顶部会出现振铃、不会从峰值工作电压中留下任何空间。 我们以前曾看到过类似的故障、即在48V 应用中使用相同的二极管。
如果二极管发生短路故障、也会损坏器件。
我建议为这个应用选择80V 二极管
谢谢你
此致
Onkar Bhakare
你好、Victor
您能否分享一下原理图和布局以便更好地理解? 此外、您的系统的方框图将会非常有用
复制故障可能并不容易、因为故障很可能会导致二极管上的应力水平升高并持续足够长的时间。 您可以重复地打开输入电压的整个周期。
希望这对您有所帮助
谢谢你
此致
Onkar Bhakare
尊敬的 Onkar:
该设计创建于大约十年前。 他们尊重我开始审核 TI 模型时使用的原理图。 webench.ti.com/.../SDP.cgi RT_Clk 引脚上有一个 与电阻器并行的电容器10 pF。 我输出了电容器、在测量方面没有差异。 问题是失败是一个"异国情调"的情况。 它只出现在少数情况下不能给我们太多的线索。 在输入端增加电压直至64V (测量时间约为半小时、每阶2V)、但不会产生任何故障。 使用人工电阻器将器件消耗者分开而增加的负载会在 IC Vin、SW 和 GND 引脚中产生短路。 我知道这不是一件容易的事。 我的工作是复制它。 为此、我必须考虑 高侧 MOSFET 导通瞬间涉及多少元件。 结二极管肯定有一些东西、以及如何烧毁它。