This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:烧毁二极管 B560C

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496079/tps54360-burned-diode-b560c

器件型号:TPS54360

工具与软件:

在我的设计中、配置了33 μ H 电感器的48V 至12V 电压下、二极管 B560C 在极少数情况下(从1000余种)被烧毁。 测试和仿真并不能让我找到真正的原因。 我能找到一种复制方法吗?

韩某有人经历过这种情况。 增加负载会烧录 IC。 事实上、最大消耗低于1.4A

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Victor

    B560C 在25°C 下的反向工作电压为60V。 但是、这将随温度而变化。 仅在48V 电压下运行是不够的、因为最大电压会高达56V、顶部会出现振铃、不会从峰值工作电压中留下任何空间。 我们以前曾看到过类似的故障、即在48V 应用中使用相同的二极管。  

    如果二极管发生短路故障、也会损坏器件。  

    我建议为这个应用选择80V 二极管

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar:

    感谢您的提示回答。 我同意、有一个   适合设计的良好替代" B390 "。 问题是、我必须复制故障后才能继续。 这必须以某种方式完成。 在 当前设计中、我从二极管上抬起 K 引脚并焊接了一根导线以测量通过它的电流或尖峰。 在这种情况下、我添加了噪声、但不是最佳方式。 我仅在少数情况下测得0.4A 的35ns 尖峰、反向电压通常为12-13ns。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Victor  

    您能否分享一下原理图和布局以便更好地理解? 此外、您的系统的方框图将会非常有用

    复制故障可能并不容易、因为故障很可能会导致二极管上的应力水平升高并持续足够长的时间。 您可以重复地打开输入电压的整个周期。

    1. 可以在电源和转换器输入之间连接一个电子开关。
    2. 将应用的输入直流电平保持在最高设置。  
    3. 转换器在满负载下工作
    4. 运行该系统几个小时

    希望这对您有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:  

    该设计创建于大约十年前。 他们尊重我开始审核 TI 模型时使用的原理图。  webench.ti.com/.../SDP.cgi RT_Clk 引脚上有一个 与电阻器并行的电容器10 pF。  我输出了电容器、在测量方面没有差异。 问题是失败是一个"异国情调"的情况。 它只出现在少数情况下不能给我们太多的线索。 在输入端增加电压直至64V (测量时间约为半小时、每阶2V)、但不会产生任何故障。 使用人工电阻器将器件消耗者分开而增加的负载会在 IC Vin、SW 和 GND 引脚中产生短路。 我知道这不是一件容易的事。 我的工作是复制它。 为此、我必须考虑 高侧 MOSFET 导通瞬间涉及多少元件。 结二极管肯定有一些东西、以及如何烧毁它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我省略了说、我分享的原理图使用了不同的 IC。  器件中的一个 测量器件是 TPS54360DDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor

    您是否尝试过使用不同的样片来解决器件间的差异?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare