This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650365-Q1:环路测试

Guru**** 2493135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650365-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495086/tps650365-q1-loop-test

器件型号:TPS650365-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 Valeo 询问如何测试 TPS650365-Q1降压转换器1、2、3的环路稳定性? 我们能否为他们提供指导?

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiaowei、

    他们是要使用硬件还是软件测试环路稳定性? 安全资源中有一个适用于 TPS65036x-Q1的 SIMPLIS 模型。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    他们想操作硬件测试、能否提供一些建议?

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiaowei、

    要在硬件上测试此特性、您需要用到频谱分析仪或 波特分析仪。 以下文档介绍了测试设置和过程: www.ti.com/lit/an/sluaa51/sluaa51.pdf

    您可以使用什么设备来测量频率响应? 在内部、我们经常使用 Bode 100网络分析仪进行稳定性测量、其测试设置与以下测试设置类似:

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    我的客户知道这种设置。 他们问的是如何在输出中注入交流纹波?

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiaowei、

    为了在输出端注入交流纹波、必须断开反馈环路并向反馈提供交流纹波(对于 Buck1、引脚名称为 FB_B1)。  

    请参阅以下文档、其中展示了使用 Bode 100器件的设置示例: 直流/直流转换器稳定性测量

    反馈环路已断开、因此可以在交流信号注入降压反馈引脚的同时单独测量输入和输出。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    您能否提供 EVM 上的 BUCK1环路测试结果?  

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiaowei、

    在器件验证阶段、不会收集环路测试结果。 对于无源器件和 PMIC 器件条件的典型值、各个 稳压器的稳定性不应成为问题。 如果客户担心使用较高 POL 电容会导致稳定性问题、则 SIMPLIS 模型可用于评估稳压器是否会接近不稳定的情况。  

    通常、相位/增益图更重要的影响将是负载和线路瞬态测试。 为了评估 PMIC 对受电特定器件的电压调节、必须执行这些测试。

    此致、
    Jude Stehling