Other Parts Discussed in Thread: LMR51603
工具与软件:
我将 LMR51603XDBVR 与输入二极管一起用于 VIN。 这可让两个额定电压为48V 的电源中的任何一个为电路供电。 两个分别连接到电压电源和稳压器阴极的二极管。
一个示例有一个分压器、与二极管输入并联、另一个是110kΩ 分压器、作为逻辑门的输入(48V -> 100kΩ-> GATE 逻辑为4.4V -> 10kΩ-> GND)。 问题是、当另一个电源开启且此侧的输入开路时、二极管具有反向漏电流。 110kΩ 应将其接地、但我发现二极管阳极处电压约为45V。
此稳压器存在这种情况、但 AP7387或 ZXTR2105线性稳压器不存在这种情况。 标称负载为20mA、两者都不支持48V 时的负载(请忽略 AP7387数据表、这不准确)。
我已尝试将5V 负载从20 mA 增加到50mA 和100mA、但没有变化。 二极管是肖特基 BAS70-00、但对 BAS16W 的结果类似。
该电路来自 LMR51603数据表的图8.1。 我已经为 CIN 尝试了一个4.7µF 电容器、没有任何变化。
我还尝试了一个与二极管串联的1µH 电感器、但也没有变化。 当输入较低(42V 和32V)时、存在问题。