This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51603:连接到 VIN 的反向二极管泄漏

Guru**** 2664855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495217/lmr51603-reverse-diode-leakage-connected-to-vin

器件型号:LMR51603

工具与软件:

我将 LMR51603XDBVR 与输入二极管一起用于 VIN。  这可让两个额定电压为48V 的电源中的任何一个为电路供电。  两个分别连接到电压电源和稳压器阴极的二极管。

一个示例有一个分压器、与二极管输入并联、另一个是110kΩ 分压器、作为逻辑门的输入(48V -> 100kΩ-> GATE 逻辑为4.4V -> 10kΩ-> GND)。  问题是、当另一个电源开启且此侧的输入开路时、二极管具有反向漏电流。  110kΩ 应将其接地、但我发现二极管阳极处电压约为45V。

此稳压器存在这种情况、但 AP7387或 ZXTR2105线性稳压器不存在这种情况。  标称负载为20mA、两者都不支持48V 时的负载(请忽略 AP7387数据表、这不准确)。

我已尝试将5V 负载从20 mA 增加到50mA 和100mA、但没有变化。  二极管是肖特基 BAS70-00、但对 BAS16W 的结果类似。

该电路来自 LMR51603数据表的图8.1。  我已经为 CIN 尝试了一个4.7µF 电容器、没有任何变化。

我还尝试了一个与二极管串联的1µH 电感器、但也没有变化。  当输入较低(42V 和32V)时、存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    您能否分享一下您的设计原理图?

    谢谢!

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的是电路部分。  当输入1为48V 时、在输入2开路的情况下、D3 R6结上的电压约为45V。  通过提升 D3上的引脚来隔离这一点。  我尝试在没有显著变化的情况下减少电阻器 R6和 R4。  此外、消除 D4无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    这似乎是您使用的二极管的问题、而不是 LMR51603。

    由于问题与 WVB 降压转换器无关、因此我无法评论您使用的保护二极管。

    谢谢!

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这和非常有趣的问题一样、是一个系统问题。  二极管与线性稳压器配合工作时能够正常工作。

    在开启和关闭时存在超过二极管额定75V 的电压瞬变。  虽然在二极管测试中没有失败、但在多个周期后漏电流会变得更糟。  瞬变不一致、因此需要进行多次观察。  它们还取决于电源的系统电感。

    使用与二极管 D3和85V 二极管并联的0.1µF、问题已解决、因为除了电容器和较高的额定值之外、还会抑制瞬变。  我将 D3、C3和输入电源线上其他元件的最小元件更改为100V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    如您所说、这似乎是您使用的二极管的问题、而不是 LMR51603。

    由于问题与 WVB 降压转换器无关、因此我无法评论您使用的保护二极管。

    谢谢!

    Dino Maslic