This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53601AQDSXTQ1电源显示瞬时压降

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496912/lm53601aqdsxtq1-power-supply-shows-momentary-voltage-drops

器件型号:LM53601AQ

工具与软件:

您好!

我们使用该组件作为光学系统中三个电机的电源、以进行缩放/对焦。

LM53601AQ 电源的输出在所有三个电机一起转动(400mA)时会显示瞬时压降、进而产生6.8V 的输出电压。

这是它在范围上的外观:

我们的设计接近数据表中的参考设计  

如果我们移除连接到 FB 输出端(10n)的电容器、电路将开始稳定工作、而不会出现任何问题。

我们有几个问题:

  1. 这个电容器是否会导致问题、以及将其完全移除是否安全?
  2. 此组件是否可接受6.8V 的输出电压、或者它是否会导致问题?

提前感谢您

Maor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    由于使用可调输出配置、因此不应在 FB 和 GND 之间连接电容器。 电容器可能会导致一些不稳定。

    建议仅针对固定输出配置使用 FB 和 GND 之间的电容器连接。

    6.8V 应该可以接受。

    此致、

    Ridge