请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM53601AQ
工具与软件:
您好!
我们使用该组件作为光学系统中三个电机的电源、以进行缩放/对焦。
LM53601AQ 电源的输出在所有三个电机一起转动(400mA)时会显示瞬时压降、进而产生6.8V 的输出电压。
这是它在范围上的外观:

我们的设计接近数据表中的参考设计

如果我们移除连接到 FB 输出端(10n)的电容器、电路将开始稳定工作、而不会出现任何问题。
我们有几个问题:
- 这个电容器是否会导致问题、以及将其完全移除是否安全?
- 此组件是否可接受6.8V 的输出电压、或者它是否会导致问题?
提前感谢您
Maor