This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:AFPC 未启动/正在工作 Ucc2818

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495822/ucc25660-afpc-not-starting-working-ucc2818

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件:UCC28180

工具与软件:

您好!

因此、我的架构如下所示:

市电->滤波器+浪涌电流限制->整流器-> UCC28180DR APFC -> UCC256601 LLC

我进入了设计、看到了整流器之后的预期、但当我在 APFC 级之后检查了高压电容器、它们远低于我预期的390-400Vdc、因此 UCC28180DR 无法正常工作。

我确实检查了芯片是否已通电、Vcc 引脚上大约有13V 电压(来自一个小型辅助电源、我内置以防万一)、但仍然没有迹象表明 UCC28180DR 正在做任何事情。

FB 引脚的电压大约为4-4.1V、远低于5V FB 基准、因此我确信 FB 电阻器数学运算仍然可以正常工作。

BTW 没有负载连接到 SMPS 的唯一功耗是板本身。 没有什么东西看起来很热(除了 NTC ,但这应该会在启动时有点热)。

对于我应该检查什么有什么建议? 我是否应该在这里发布原理图? (我主要复制了参考设计+使用 TI 提供的 Excel 计算器来验证我的元件选择)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处分享原理图。 也请在 UCC28180引脚上分享波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里是我的原理图,我不知道如何附加 PDF 这么糟糕的帖子图片

    至于信号:

    VCC 13VDC 此处没什么有趣的

    Vsense 4.1V 直流此处没有变化(PCB 由240V 交流电源供电、在整流器之后、我具有大约310Vdc)

    我记得那里什么也没有

    `ll 再次检查并返回此处提供更多数据、我希望存在一个容易的标识符小错误。

    注意:已安装 R70、它为0 Ω

    Q12和 D18以及 DNP

    其余部分与原理图中类似。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dietrich:  

    采用 UCC28180的 PFC 原理图没有明显的错误、我认为此设计中没有任何细微的错误。  

    因此、我得出结论、该问题出在实际的 PCB 上。   
    如果可能存在未检测到的开路、请检查所有连接、以验证元件焊盘之间的连通性。
    此外、检查单独网络之间是否存在任何不必要的短路、可能是由于焊料斑点或杂散线削波等原因  

    还要检查您的极化组件以验证安装是否正确。  例如、可以反向安装二极管或 IC。  
    组件可能缺失、或者安装了错误的值。  

    由于 PFC 控制器显然"什么也不做"、请检查并确认实际上可以在 IC 引脚本身上测量13V 电压、以验证 IC 桥臂是否正确焊接到焊盘上。  与其他引脚(GND、GATE、ISENSE、VSENSE) 等、按重要性排序。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我把它`ll 慢然后检查他们所有,也许也在这里重新销售,只是为了以防万一。

    如果我发现了一些东西或它正在工作,祝我好运。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、Deitrich!

    Ulrich