主题中讨论的其他器件:UCC28180
工具与软件:
您好!
因此、我的架构如下所示:
市电->滤波器+浪涌电流限制->整流器-> UCC28180DR APFC -> UCC256601 LLC
我进入了设计、看到了整流器之后的预期、但当我在 APFC 级之后检查了高压电容器、它们远低于我预期的390-400Vdc、因此 UCC28180DR 无法正常工作。
我确实检查了芯片是否已通电、Vcc 引脚上大约有13V 电压(来自一个小型辅助电源、我内置以防万一)、但仍然没有迹象表明 UCC28180DR 正在做任何事情。
FB 引脚的电压大约为4-4.1V、远低于5V FB 基准、因此我确信 FB 电阻器数学运算仍然可以正常工作。
BTW 没有负载连接到 SMPS 的唯一功耗是板本身。 没有什么东西看起来很热(除了 NTC ,但这应该会在启动时有点热)。
对于我应该检查什么有什么建议? 我是否应该在这里发布原理图? (我主要复制了参考设计+使用 TI 提供的 Excel 计算器来验证我的元件选择)
此致