工具与软件:
尊敬的成员:
我正在分析 TPS23754EVM-420 不太了解的角色 R26 和 D19/D17 联系起来。 有人能解释一下他们的职能、以及他们对电路板的整体运行有何贡献吗?
提前感谢您的见解!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的成员:
我正在分析 TPS23754EVM-420 不太了解的角色 R26 和 D19/D17 联系起来。 有人能解释一下他们的职能、以及他们对电路板的整体运行有何贡献吗?
提前感谢您的见解!
尊敬的 Farzaneh:
感谢您发送编修!
R26:进行波特稳定性测量时用于注入。 其值取决于测试仪要求。 例如、下面需要10 Ω
www.omicron-lab.com/.../App_Note_DC_DC_Stability_V3_3.pdf
D17:Q1栅极驱动器电路的一部分。 上部二极管用于在导通时为 Q1的 Cgs 充电。 较小的 二极管用于为 C27充电、以在 C27处建立稳定的电压。
D19:误差放大器 U4的启动/关断电路的一部分。 R28和 C32用于设置软启动。 下部二极管用于在启动时钳制 U4的阴极电压、该电压略高于 C32。 当 C32充满电时、该二极管反向偏置。 上部二极管用于在关断期间对 C32快速放电、以实现快速下电上电。 它比 C32和 R28的 RC 时间快、因此下次启动 C32将从0V 开始。
此致、
Diang