This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-420:有助于了解 TPS23754EVM-420中的 R26和 D19

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495807/tps23754evm-420-help-understanding-r26-and-d19-in-tps23754evm-420

器件型号:TPS23754EVM-420

工具与软件:

尊敬的成员:

我正在分析 TPS23754EVM-420 不太了解的角色 R26 D19/D17 联系起来。 有人能解释一下他们的职能、以及他们对电路板的整体运行有何贡献吗?

提前感谢您的见解!

TPS23754EVM-420

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzaneh:

    感谢您发送编修!

    R26:进行波特稳定性测量时用于注入。 其值取决于测试仪要求。 例如、下面需要10 Ω  

    www.omicron-lab.com/.../App_Note_DC_DC_Stability_V3_3.pdf

    D17:Q1栅极驱动器电路的一部分。 上部二极管用于在导通时为 Q1的 Cgs 充电。 较小的 二极管用于为 C27充电、以在 C27处建立稳定的电压。   

    D19:误差放大器 U4的启动/关断电路的一部分。 R28和 C32用于设置软启动。 下部二极管用于在启动时钳制 U4的阴极电压、该电压略高于 C32。 当 C32充满电时、该二极管反向偏置。  上部二极管用于在关断期间对 C32快速放电、以实现快速下电上电。 它比 C32和 R28的 RC 时间快、因此下次启动 C32将从0V 开始。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Diang、

    我有另一个疑问,它是关于 R26地点。 不应该与 R29串联、让我们在同一循环中将其称为串联?  
    我认为它现在的位置、可能携带影响光耦功能的输出交流噪声。  

    此致

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzaneh:

    R26用于干扰注入。 注入点应能够正常断开整个环路。 如果 R26 与 R29串联、则它无法断开 R27+OPTO 环路。

    此致、

    Diang