This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4255-Q1:反向电流保护

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4255-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493433/tps7b4255-q1-reverse-current-protection

器件型号:TPS7B4255-Q1
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

大家好、团队成员:

我 的设计中使用了 TPS7B4255QDYBRQ1。  反向电流保护的条件为 Vout > Vin。 我的应用程序如下所示。  

这里、在分压器上施加了 SCB。 但是、Tracker 的 Vout 上的电压可能不会上升到 SCB 电压。 这会导致反向电流。  

鉴于数据表提到了0.25 µA 的最大反向电流(IREV)、我想了解跟踪器器件将如何响应这种情况。 具体来说、反向电流是否仍应限制在数据表中提到的最大 IREV、或者是否应该会由于不满足条件而预期更高的反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

     TPS7B4255-Q1的内部设计旨在将反向电流保持在其最大额定值、即使 VOUT 从外部驱动至高于 VIN 也是如此。 除非运行条件超过器件的建议额定值、否则您通常不应看到比数据表值更高的反向电流。 如果您可以测量应用中的实际反向电流、这些数据可以帮助确认器件的行为符合预期

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、感谢响应、

    我尝试了使用 Ltspice 仿真进行设置。 遗憾的是、在较高的电压下、我会获得巨大的反向电流。 设计是一个方案、我没有实际的电路。 我们如何解决这种模糊性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    很抱歉您遇到了差异。 您能否确认您使用的是 TI 官方模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    是的、我使用 TI 的 PSpice 模型、

    TPS7B4255-Q1 PSpice 瞬态模型(修订版 A)

    (仿真在 LtSpice 中完成)。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mahesh

    感谢您跟踪了解这一点。 以下几点可能有助于解决 LTspice 仿真中使用 TPS7B4255-Q1反向电流时出现的差异:

    1. 型号兼容性:
      • 虽然 TI 提供 PSpice 模型、但在不同的仿真器(如 LTspice)上运行这些模型有时会引入意外行为。 PSpice 模型的某些方面可能不会直接转换为 LTspice。
      • 如果可能、请尝试在 TI 推荐的仿真器环境中使用官方模型(例如 PSpice for TI、TINA-TI 或 TI 支持的其他工具)。 这有助于确保模型在完全验证的条件下使用。
    2. 仿真设置:
      • 仔细检查以确保所有引脚(VIN、VOUT、GND 和任何其他相关引脚)的配置完全符合数据表的建议运行条件。
      • 确保任何外部元件(电阻分压器、输入源、负载)均与您预期的实际应用中的相同。 负载或电源条件不匹配可能会导致意外行为、尤其是与体二极管或其他内部保护器件有关的情况。
    3. 模型限制与数据表:
      • 数据表中0.25 µA 的反向电流限制是在与您的仿真可能不相同的特定测试条件下测得的。 在某些临界情况下或电压超出推荐工作电平时、您可能会在仿真中看到内部寄生效应建模、从而导致更高的电流。
      • 器件本身旨在限制反向电流、因此实际硬件在规格范围内运行时通常遵循数据表中的值。 仿真器处理内部器件结构的方式、而不是真正的器件问题、因此可能会导致仿真结果远远超出正常条件下的数据表规格。
    4. 后续步骤/验证:
      • 如果可行、使用真实的硬件原型(或评估板)进行验证可以确认实际的反向电流行为。
      • 如果差异仍然是一个问题、或者如果目前无法构建硬件、请考虑在 TI 建议的仿真器中运行相同的测试方案、以确认结果是否与数据表一致。

    最后、数据表规格和实际硬件行为应优先于仿真异常、尤其是在将模型移植到本机不受支持的仿真器时。 如果您有关于测试条件的其他详细信息、或者您尝试其他仿真器并看到相同的行为、请告诉我。

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy