请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8865Y-Q1 工具与软件:
您好!
我已在降压/升压配置中使用"LP8865YQDMTRQ1" LED 驱动器、以最大400mA 电流驱动4个 LED。


我们已测量 PWM/EN (引脚6)上的"ILLUM_EN"信号、SW (引脚14)引脚上的电感器开关节点"LED_DRIVER_SWITCHing"以及 IC 照明 LED 的电流。 我们观察到、启用 LED 驱动器 EN 引脚后、LED 电流在~1.1ms 的延迟后开始。
您能告诉我们为什么 LED 驱动器需要~1.1ms 的延迟才能开始驱动 LED 吗?
谢谢你。