请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS629210 工具与软件:
大家好、您好吗?
我希望 大家都很好。
所以、我用 TPS629210降压 dc/dc 转换器投射了一个调节电路。 我需要非常低的静态电流(数据表显示为4uA)。
我有两条使用此稳压器的线路、一条是3.3V、另一条是5.0V、配置为自动 PFM 模式、其输出由 VSET 决定。 我将在该电路下方分享其中一个调节电路。

如果我需要分享任何其他信息、请告诉我。
感谢您的支持。
此致、
Pablo。