This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:输出接近0uA 时稳压器上值得注意的高电流

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629210, TPS629210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495779/tps629210-high-current-noticed-on-regulator-with-output-near-0-ua

器件型号:TPS629210

工具与软件:

大家好、您好吗?

我希望 大家都很好。

所以、我用 TPS629210降压 dc/dc 转换器投射了一个调节电路。 我需要非常低的静态电流(数据表显示为4uA)。

我有两条使用此稳压器的线路、一条是3.3V、另一条是5.0V、配置为自动 PFM 模式、其输出由 VSET 决定。 我将在该电路下方分享其中一个调节电路。

如果我需要分享任何其他信息、请告诉我。

感谢您的支持。

此致、

Pablo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo:

    我觉得该原理图很好。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将执行更多测试以确定出了什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新。  

    我使用的是 TPS629210-Q1版本。 查看数据表、可以看到一般用途没有区别、只有汽车 AEC-Q100功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。

    稳压器配置为5V、但现在我要检查电源是否仅提供4.5V 电压、这会导致稳压器尝试达到定义的电压、从而产生高电流。

    谢谢 Colin 的帮助。