This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:部分自主式 FET 驱动器如何查看 FET 是否会自动启用

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493572/bq76972-partially-autonomous-fet-driver-how-to-see-if-fets-will-get-enabled-autonomously

器件型号:BQ76972
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

我们遇到以下情况

  1. 我们在启动时发送了 ALL_FETS_OFF 命令。
  2. 读取 FETStatus 可知 CHG_FET 和 DSG_FET 为低电平(0)。
  3. 我们强制出现故障条件。 例如、断开温度传感器。
  4. 我们通过外部输入 发送了 ALL_FETS_ON 命令。
  5. 正如预期的那样 、FETStatus 仍会显示 FET 已关断。
  6. 我们如何知道是否应通过外部输入重新发送以重新进行自主 FET 处理?

可以读取 FET 驱动器模式吗? 因此、我们可以知道、当故障情况自行解决时、FET 将导通。  
通读 BQ76972技术参考手册并检查 bqStudio 后、我们找不到任何内容可以解答该问题。

我们已经研究了 Settings:FET:FET Options[SFET]可能会发生变化的情况、但并没有发生变化。  

感谢您的任何帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slava:

    很抱歉迟到了响应。 该团队最近的资源有限。

    您能解释一下您的问题吗? "FET 驱动器模式"是什么意思? 您是指 FET_EN 位吗? 你可以读取 MANUFACTURINGSTATUS 寄存器。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    这完全可以理解。 不用担心。

    我们很好奇 FET 驱动器的状态。 尤其是在发送子命令 ALL_FETS_ON 之后。
    技术参考手册涉及以下内容:

    例如、我们是否可以读取一个寄存器来查看主机是否手动关闭 FET? 或由 BQ 器件自主驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slava:

    感谢您的理解。

    我们没有用于指示 FET 已由 BQ 或主机关闭的寄存器。 您只能确定是否希望 BQ 自主控制 FET。 并且、您可以读取 0x7F FET Status ()和 Safety Status A/B/C、以查看哪种保护会触发 FET 关断。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    感谢您的回答。 这会为我们清除它。

    在这种情况下、我们将调整我们的实现。

    祝您愉快!