Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
工具与软件:
我们遇到以下情况
- 我们在启动时发送了 ALL_FETS_OFF 命令。
- 读取 FETStatus 可知 CHG_FET 和 DSG_FET 为低电平(0)。
- 我们强制出现故障条件。 例如、断开温度传感器。
- 我们通过外部输入 发送了 ALL_FETS_ON 命令。
- 正如预期的那样 、FETStatus 仍会显示 FET 已关断。
- 我们如何知道是否应通过外部输入重新发送以重新进行自主 FET 处理?
可以读取 FET 驱动器模式吗? 因此、我们可以知道、当故障情况自行解决时、FET 将导通。
通读 BQ76972技术参考手册并检查 bqStudio 后、我们找不到任何内容可以解答该问题。
我们已经研究了 Settings:FET:FET Options[SFET]可能会发生变化的情况、但并没有发生变化。
感谢您的任何帮助!