主题中讨论的其他器件:、 DAC53701
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我有一个有关您的电池充电器解决方案的基本和一般性问题、尤其是 BQ25730。
我们目前正在研究一个应该用作12V (或者24V)不间断电源的设计。
在正常情况下、适配器提供12V (24V)来为系统供电、并连接到 BQ25730的输入侧。
根据我的理解、我们还必须将负载连接到 BQ25730的输入侧。
我想、由于在 BQ25730的输出侧我们可能不会看到12V (24V)、因此这里的电压取决于充电电压/电池节数/电池充电状态。
到目前为止我是否正确?
此外、如果适配器不再供电、我们将仅看到 BQ25730输出侧的电池电压、该电压可能也不是12V (24V)(取决于电池节数和电池电量)。
如果 BQ25730现在切换到反向模式、它将在芯片的输入侧提供12V (24V)、对吧?
这可以在 USB-OTG 模式下完成、但是从正常模式切换到反向模式 USB-OTG 可能需要太长的时间才能提供不间断电源(我在数据表中看到大约200ms)。
只有 FRS 更快(150us)、但我知道 FRS 只能在 BQ25730的输入侧提供5V 电压。
因此、我有点迷路、想知道始终在任何情况下提供12V (24V)输出的 UPS 是否可以仅使用 BQ25730构建、我非常感谢这里的支持。
如果 FRS 能够在输入侧提供12V (24V)电压、则一切都没有问题。
否则、我只会看到有机会在 BQ25730的输出侧添加一个额外的直流/直流转换器(降压/升压转换器;可能是 TPS551892等)、以将来自电池和/或适配器的电压转换为12V (24V)。
同样、无论我们通过电池适配器供电、目标都是始终提供12V (24V)(因为系统依赖于这些电压)。
我希望我解释了足够好的事情来遵循,并期待您的帮助。
此致、
Alexander W. Lenhardt