This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:如何使用 BQ25730和恒定输出电压(独立于电池节数)构建 UPS。

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25730EVM, DAC53701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492148/bq25730-how-to-build-an-ups-with-bq25730-and-constant-output-voltage-independent-of-cell-count

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:DAC53701

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我有一个有关您的电池充电器解决方案的基本和一般性问题、尤其是 BQ25730。

我们目前正在研究一个应该用作12V (或者24V)不间断电源的设计。

在正常情况下、适配器提供12V (24V)来为系统供电、并连接到 BQ25730的输入侧。

根据我的理解、我们还必须将负载连接到 BQ25730的输入侧。

我想、由于在 BQ25730的输出侧我们可能不会看到12V (24V)、因此这里的电压取决于充电电压/电池节数/电池充电状态。

到目前为止我是否正确?

此外、如果适配器不再供电、我们将仅看到 BQ25730输出侧的电池电压、该电压可能也不是12V (24V)(取决于电池节数和电池电量)。

如果 BQ25730现在切换到反向模式、它将在芯片的输入侧提供12V (24V)、对吧?

这可以在 USB-OTG 模式下完成、但是从正常模式切换到反向模式 USB-OTG 可能需要太长的时间才能提供不间断电源(我在数据表中看到大约200ms)。

只有 FRS 更快(150us)、但我知道 FRS 只能在 BQ25730的输入侧提供5V 电压。

因此、我有点迷路、想知道始终在任何情况下提供12V (24V)输出的 UPS 是否可以仅使用 BQ25730构建、我非常感谢这里的支持。

如果 FRS 能够在输入侧提供12V (24V)电压、则一切都没有问题。

否则、我只会看到有机会在 BQ25730的输出侧添加一个额外的直流/直流转换器(降压/升压转换器;可能是 TPS551892等)、以将来自电池和/或适配器的电压转换为12V (24V)。

同样、无论我们通过电池适配器供电、目标都是始终提供12V (24V)(因为系统依赖于这些电压)。

我希望我解释了足够好的事情来遵循,并期待您的帮助。

此致、

Alexander W. Lenhardt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、USB-OTG 切换时间为15ms、而不是200ms。 但是对于一个 UPS 来说还是太长了…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FRS 可以是5V 以外的12V。  

    您可以在下面找到更多信息。  

    e2e.ti.com/.../bq25723-details-of-the-fast-role-swap-feature-frs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger。

    感谢您的反馈。

    我们将查看该内容。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger。

    同时、我们对 BQ25730EVM 做了一些实验、我们有点困惑。

    首先、我们在配置中设置 EN_OTG 和 EN_FRS 位、并在 OTG_Voltage 寄存器中设置请求的输出电压(我们在第一次实验中选择了11.5V)。

    我们这样做时、系统由 VBUS 电源(此处为12V)供电、OTG/VAP/FRS 引脚已处于高电平(JP2被移除)。

    当我们现在断开 VBUS 电源时、VBUS 电压首先降至约3.2V、然后再启动 OTG 模式并在 VBUS 上提供11.5伏电压。 我们想这是数据表中提到的作为 OTG 模式条件的 VVBUS_CONVENZ。

    这是否意味着在 VBUS 降至3.2V 以下之前不会触发 OTG?

    或者、我们是否必须通过 OTG/VAP/FRS 引脚在外部触发它(并且只要 VBUS 高于 VVBUS_CONVENZ、它是否有效)?

    那么、我们如何从 OTG/FRS 模式返回、即保留它?

    在这里学习你的专业知识会很棒…

    提前感谢您的支持。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的主题。  

    e2e.ti.com/.../bq25730-need-info-regarding-the-frs-feature

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger。

    感谢您的回答、但这并没有澄清我的问题。

    在 OUT 应用中、无法通过 SW 监控 VBUS、这显然是在您提到的线程中完成的。

    它也没有真正回答有关 OTG/VAP/FRS 引脚究竟做什么或确切行为的问题。

    我想我们必须做自己的实验并且/或者选择另外一个具有更清晰特性文档的 IC。

    感谢您的支持。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger。

    我想我们找到了解决我们问题的方法。

    最初、我们将永久将 EN_OTG 和 EN_FRS 设置为1。

    此外、我们通过独立比较器输出 CMPOUT 控制引脚 OTG/VAP/FRS 的电平。

    CMPIN 由电源通过电阻分压器供电。 以这种方式对其进行调整、当电源提供11.5V 电压时、我们将在 CMPIN 上看到1.2V 的电压。 如果后者降至11.5V 以下、CMPIN 将降至1.2V 以下并触发 CMPOUT。 然后、CMPOUT 本身会触发 OTP/VAP/FRS 引脚、从而触发 FRS 模式。

    如果输入功率再次上升到11.5V 以上、CMPOUT 将停用并停止 FRS 模式.....

    在我们的飞线设置中似乎工作得非常可靠…

    你怎么看?

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我认为这会起作用。 也许您可以添加一点迟滞。 请参阅以下概念图。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger。

    感谢您的反馈。

    您建议的电路在工作、我们做得几乎完全一样、并取得了很好的效果。

    一点迟滞可能是必要的、有时我们会在 CMPOUT 上看到无条件脉冲。

    因此、为了通过 I2C 控制开关电平、我们决定使用 DAC53701作为比较器、

    它非常便宜、并且支持可编程迟滞。

    我们已经订购了评估板、可能会在本周中旬进行测试。

    如果您有兴趣、我可以在完成评估后发布我们的结果。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    很高兴知道它是有效的。 这可以作为其他人尝试探索 FRS 功能的示例。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger。

    很高兴听到这可以帮助他人。

    提供更多详细信息:

    1.) 您肯定需要添加迟滞以使解决方案可靠。

    2.) 如前所述、我们将为此使用 DAC53701的可编程比较器模式。 但还没有测试,仍在等待评估板..

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提示。 很高兴了解我关注的领域之外的另一款数字和多功能器件 DAC53701。