主题中讨论的其他器件:LMG34XX-BB-EVM
工具与软件:
我之前使用 IC LM2940IMP-5.0/NOPB 进行12V 至5V 转换、如 第10页的原理图所示:使用 LMG3410-HB-EVM 半桥和 LMG34XX-BB-EVM 分线板 EVM (修订版 A)。 我已从 Mouser 订购了第19页中提到的确切器件型号。 但是、当我在电路板中使用此 IC 时、它提供10.3V 输出、因此我的电路板中用于获取5V 输入的其他5~6.5V IC 会损坏和短路。
大家如果仔细看一下、会发现 IC 上面写着一些不同的名称。 这是 Mouser 提供的错误器件吗? 因为我已通过单独提供此 IC 对此进行了测试、而我得到的输出为10.3V、这是不正确的。 理想情况下、我应该能够获得5V 输出。 请帮我解决这个问题。 此外、还建议我是否可以使用类似的 IC 或者使用 IC 进行操作。