This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940-N:稳压器 IC 的输出电压 LM2940IP-5.0/NOPB 未按预期显示

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM, LMG34XX-BB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484188/lm2940-n-output-voltage-of-the-regulator-ic-lm2940imp-5-0-nopb-is-not-appearing-as-expected

器件型号:LM2940-N
主题中讨论的其他器件:LMG34XX-BB-EVM

工具与软件:

我之前使用 IC  LM2940IMP-5.0/NOPB 进行12V 至5V 转换、如   第10页的原理图所示:使用 LMG3410-HB-EVM 半桥和 LMG34XX-BB-EVM 分线板 EVM (修订版 A)。 我已从 Mouser 订购了第19页中提到的确切器件型号。 但是、当我在电路板中使用此 IC 时、它提供10.3V 输出、因此我的电路板中用于获取5V 输入的其他5~6.5V IC 会损坏和短路。   大家如果仔细看一下、会发现 IC 上面写着一些不同的名称。 这是 Mouser 提供的错误器件吗? 因为我已通过单独提供此 IC 对此进行了测试、而我得到的输出为10.3V、这是不正确的。 理想情况下、我应该能够获得5V 输出。 请帮我解决这个问题。 此外、还建议我是否可以使用类似的 IC 或者使用 IC 进行操作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhradip:

    您是否正在使用 LM2940IMP-5.0替换 LMG34XX-BB EVM 上的 U4、或者在另一个设计中使用类似的12V 至5V LDO 电路? 如果这是另一个设计、您能分享一下原理图吗?  

    LM2940IMP-5.0/NOPB 的顶部标记应为2行文本。 第一个是生产日期代码、它会随着时间的推移而变化、第二个应该读取 L53B。 您所拥有的器件似乎具有预期的 L53B 标记。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我使用了与  U4相同的 LM2940IMP-5.0/NOPB IC。 我的电路设计与 LMG34XX-BB-EVM 略有不同、但稳压器设计器件是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhradip:

    您的原理图看起来是正确的。 假设器件未损坏(例如、由于超过了最大输入电压)、生成10.3V 输出的12V 输入可能表示与 LDO 的接地连接出现故障。 您能否共享布局?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是布局。 连接可能会出现一些故障、如您所说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我仅通过使用电线连接电源并为其供电、便独立于任何电路测试了该 IC。 此外、它还从12V 电源转换为10.3 V 输出