主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
工具与软件:
您好!
我已经在使用通过之前准备的 Golden Image 刷写的 BQ34Z100-R2电池电量监测计进行实验、在对电池包进行一些充电和放电后、似乎不再更新 DOD0值。
我一直在观察(和记录)寄存器的同时对电池组进行充电和放电。 ‘D我‘D看到、在充电或放电后、如果让电池组能够放松、"DOD0 Time"最终会降至零、同时与新值"DOD0"保持一致、而‘D"DOD0 Passed Q"复位回零。 ‘D‘D电池包保持在宽松状态、则"DOD0 Time"值将在一个小时内以重复模式从0增加到16、而"DOD0"和"DOD0‘DPassed Q"值保持不变。 我将其‘D为监测计每小时读取一次 OCV 读数、大概是更新"OOD0"值。
就在最近、我对电池组放电、直到 BMS 终止放电(CUV 保护)、然后断开负载并使电池组进入放松状态。 ‘D‘D、我会看到有证据表明监测计已获取新的 OCV 读数并更新了"DOD0"和"DOD0通过 Q"的值。 ‘D、"DOD0 Time"只是不停地递增。 等了很长时间(超过30小时)后、我决定向电池组应用充电器、并将其部分重新充电至更高的 SoC。 然后我断开充电器并让电池组休息。 ‘D、"DOD0 Time"继续递增、没有任何指示会发生变化。 自从我断开充电器并让电池组休息以来、现在已经超过30个小时了。
我看到的仪表是否正常工作? ‘D是这样、会导致其停止更新"DOD0"值的原因是什么?
如有任何帮助或建议、将不胜感激。