This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:不再发生 DOD0更新

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477959/bq34z100-r2-dod0-update-no-longer-occurring

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

您好!

我已经在使用通过之前准备的 Golden Image 刷写的 BQ34Z100-R2电池电量监测计进行实验、在对电池包进行一些充电和放电后、似乎不再更新 DOD0值。

我一直在观察(和记录)寄存器的同时对电池组进行充电和放电。  ‘D我‘D看到、在充电或放电后、如果让电池组能够放松、"DOD0 Time"最终会降至零、同时与新值"DOD0"保持一致、而‘D"DOD0 Passed Q"复位回零。  ‘D‘D电池包保持在宽松状态、则"DOD0 Time"值将在一个小时内以重复模式从0增加到16、而"DOD0"和"DOD0‘DPassed Q"值保持不变。  我将其‘D为监测计每小时读取一次 OCV 读数、大概是更新"OOD0"值。

就在最近、我对电池组放电、直到 BMS 终止放电(CUV 保护)、然后断开负载并使电池组进入放松状态。  ‘D‘D、我会看到有证据表明监测计已获取新的 OCV 读数并更新了"DOD0"和"DOD0通过 Q"的值。  ‘D、"DOD0 Time"只是不停地递增。  等了很长时间(超过30小时)后、我决定向电池组应用充电器、并将其部分重新充电至更高的 SoC。  然后我断开充电器并让电池组休息。  ‘D、"DOD0 Time"继续递增、没有任何指示会发生变化。  自从我断开充电器并让电池组休息以来、现在已经超过30个小时了。

我看到的仪表是否正常工作?  ‘D是这样、会导致其停止更新"DOD0"值的原因是什么?

如有任何帮助或建议、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以共享有关解密行为的日志文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。  我正在上传2个显示操作差异的日志文件。

    P001_04.log

    放电结束2025年02月12日15:38 (经过的时间19774.801s)
    DOD0在2025年02月12日16:39时更新 (经过的时间23440.996s)
    大约1.02小时

    P001_07.log

    放电结束2025年02月18日17:20 (经过的时间27707.265s)
    日志记录已停止2025年02月19日09:14 (已用时间84962.438秒)
    在未发生 DOD0更新的情况下大约15.9小时。

    e2e.ti.com/.../P001_5F00_04.loge2e.ti.com/.../P001_5F00_07.log

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DOD0未更新的异常情况、您能否提供您的.gg 文件和.srec 文件。 我需要使用这些文件来验证根本原因。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    附件是从 bqStudio 自动导出的最后一个.gg.csv 文件、以及用作黄金映像的.srec。  出于某种原因、为了上载.srec 文件、我必须重新命名该.srec 文件、其扩展名为.txt。  希望您可以访问它。

    e2e.ti.com/.../284P001_5F00_07.gg.csv

    e2e.ti.com/.../0100_5F00_2_5F00_02_2D00_bq34z100-srec.txt

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢文件,行为是不寻常的。 您能将 Res Relax Time 减少到10s 吗?

    您能否提供几个充电/放电周期的单个日志? (可能是3个?)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我可以更改 ResRelax 参数、并尝试从下周早些时候开始记录这些周期。  我只能在白天进行充放电、所以必须整晚休息。  我应该让电池组在放电和充电之间休息多长时间(最少)?

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    Diego 已不在办公室、第二天将返回处理该问题。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    对于此测试、一小时的休息时间应该足够了。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您 Diego。

    我损坏了用于连接监测计的 EV2400、并且正在尝试对其进行维修(进展不顺利)。  所有内容再次启动并运行后、我将上传日志数据、并执行充放电循环。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

    此致、

    Diego