主题中讨论的其他器件: TPSI3050
工具与软件:
团队成员、您好!
我们在一款产品中使用了 IC TPSI3050-Q1。
随附的是该器件的原理图。
在2线模式下工作、

GPIO_275来自控制器的3.3V GPIO 引脚、当我们使该引脚有效时、我们会在 TPSI3050-Q1的 EN 引脚上获得12V 的电压。
但仍然无法在 TP11和 TP9上获得+10V 的电压。 但我们只能获得+3V 电压。
但有时我们会在这些测试点获得+10V 的电压、而 FET 将会开启。
1)。 这可能是什么原因呢?
2)。 如果我们在 EN 引脚上提供12V 电压、器件在3线模式下工作是否有任何原因?
我们尚未提供 MOSFET 两端的任何电压源或负载。 我们只检查 MOSFET 漏极之间的电阻、
正在查找您的回复。