工具与软件:
你(们)好、
在 TPS7A4501-SP 数据表(SLVSC31D 、8月15日修订)中、当 Vin=18V 时、导通静态电流典型值小于0.8mA、输出负载为4.3k (当 Vin=6V 且空载时、0.2mA 随温度的典型变化)。
那么、在该值中已经有一个轻输出负载。
该静态电流图与标题值<器件的1mA 静态电流一致。
我不太清楚的是"接地电流"图:图7、8尤其似乎表明轻负载有一个额外的1mA ish (即25mA)。 是这样吗?
我 是否同意、如果我们有25mA 的输出电流、那么我们必须添加静态电流+接地电流、该电流约为2mA (环境条件下的典型值)?
或者、如果图7已经考虑了1mA 静态电流、那么总(非负载电流)为1mA?
谢谢
此致