This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:轻电流负载下的静态电流与静态电流

Guru**** 2492595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497050/tps7a4501-sp-quiescent-current-vs-ground-current-for-light-current-loads

器件型号:TPS7A4501-SP

工具与软件:

你(们)好、  

在 TPS7A4501-SP 数据表(SLVSC31D 、8月15日修订)中、当 Vin=18V 时、导通静态电流典型值小于0.8mA、输出负载为4.3k (当 Vin=6V 且空载时、0.2mA 随温度的典型变化)。
那么、在该值中已经有一个轻输出负载。
该静态电流图与标题值<器件的1mA 静态电流一致。

我不太清楚的是"接地电流"图:图7、8尤其似乎表明轻负载有一个额外的1mA ish (即25mA)。 是这样吗?  
我  是否同意、如果我们有25mA 的输出电流、那么我们必须添加静态电流+接地电流、该电流约为2mA (环境条件下的典型值)?
或者、如果图7已经考虑了1mA 静态电流、那么总(非负载电流)为1mA?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您最后的陈述正确。

    接地电流是输入电流和输出电流之间的差值、而静态电流更具体地说是 器件本身内部电路使用的电流。 这意味着接地电流包含静态电流。 当器件尽可能接近空载运行时、测量静态电流。 反馈电阻器本身产生的负载很小、因此这在测试条件中有所说明( 例如、与您突出显示的4.3k Ω 等效)。

    如果我需要进一步说明、请告诉我。

    祝你一切顺利!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    非常感谢您的快速回复!

    好的、接下来我将仅参考图7和8、因为这是总的非负载浪费电流。

    事后看来、他们可能已经在 Vo=1.21V 且无负载的情况下测量了静态电流、因此 根本不测量任何负载电流(输出端无分压器)并且没有任何与负载成比例的废电流(如图8所示)。


    说实话、通过观察图8、非负载电流随着负载的增加呈指数级增加、因此、静态电流为1mA 的说法实际上仅适用于10mA 左右的负载。 否?  

    感谢您的帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

    根据您的观点、图3确实显示了在真正空载的情况下执行的静态电流测试。 目前尚不清楚是否使用了相同的部件、但最终结果似乎与 图5中使用 FB 电阻器的测试结果大致相同、因此 FB 电阻器产生的极小负载可以被认为几乎可以忽略不计。 这些图形从一个单元中收集、而电气特性表值基于更大的单元样本、因此由于零件间的差异、可能会有一些微小的差异、但它们之间确实是一致的。

    图中的测量单位大约显示 IQ =~μ A 0.7mA @25°C、该表建议使用1mA 的平均值。  

    谢谢!

    Sarah