This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:两节并联电池所需的温度感测

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492463/bq24072-temperature-sense-required-for-two-batteries-in-parallel

器件型号:bq24072

工具与软件:

您好!

我计划使用 bq24072进行设计、并计划使产品获得 UL94V 认证。  
由于需要监测电池温度以进行认证、我遇到了一些问题、因为我的设计需要两节 LiPo 850mA 电池并联使用、以增加容量。  

我对此有几个问题:

  1.  BQ24072具有单个 TS 引脚、只能监控单节电池。 当我阅读数据表时、我发现当超过温度限值(低温或过热)时、充电会被禁用。 我对吗?
  2. 如果超过温度限值、放电时是否有任何保护?
  3. 为解决该问题、我计划自行针对外部电池实施温度比较器、并在任何并联电池上超出温度限值时使用 Digital logoc 将 CE 引脚拉至高电平。 此功能是否适用于 UL94V 认证或在芯片本身上实现此功能?

希望就此提出任何建议。

谢谢。此致、

Srishtik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srishtik:

    感谢您的咨询。

    [报价 userid="647798" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492463/bq24072-temperature-sense-required-for-two-batteries-in-parallel bq24072具有单个 TS 引脚并且只能监控单节电池。 当我阅读数据表时、我发现当超过温度限值(低温或过热)时、充电会被禁用。 我是否正确?

    您的理解是正确的。 bq24072在充电期间监控 TS 引脚(VTS)上的电压。 如果 VTS 超出电池正常温度工作范围(介于 VCOLD 和 VHOT 之间)、则充电暂停。

    [quote userid="647798" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492463/bq24072-temperature-sense-required-for-two-batteries-in-parallel 如果超过温度限值、放电时是否有任何保护?

    不可以、bq24072仅在充电时监控 TS 电压。 如果您需要在充电以外的时间监控电池温度、我建议查看电池电量监测计 IC。

    [报价 userid="647798" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492463/bq24072-temperature-sense-required-for-two-batteries-in-parallel "]为解决这个问题、我计划自行为两节外部电池实施温度比较器、并在任意一节并联电池超出温度限值时使用 Digital logoc 将 CE 引脚拉高。 此功能是否适用于 UL94V 认证或在芯片本身上实现此功能?

     大多数 TI 器件的封装符合 UL94 V-0。

    https://www.ti.com/support-quality/certifications-and-standards/certifications-home.html

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec、

    实际上、我想问一下是否有任何参考设计可以使用  bq24072同时检测两节电池的 NTC? 因为我的应用需要并联监测两节电池。

    此致、

    Srishtik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srishtik:

    bq24072监控 TS 引脚电压以确定电池是否在正常工作温度范围内。

    当使用两节并联电池时、最简单的解决方案可能 是禁用 TS 功能 、而是使用外部逻辑通过/CE 引脚控制充电。

    如果您的系统中已经有 MCU、 则可以使用 MCU 的 ADC 监测两个热敏电阻、在固件中执行温度范围检查、还可以在任一电池超出安全范围时通过将/CE 拉至低电平来禁用充电。

    如果没有 MCU、则可以使用外部比较器电路和分立式元件获得相同的结果、但这会增加一些复杂性。 我尚未找到适用于这种特定方法的任何参考设计、但应该可以使用合适的阈值来实现。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    ALEC