工具与软件:
您好!
我计划使用 bq24072进行设计、并计划使产品获得 UL94V 认证。
由于需要监测电池温度以进行认证、我遇到了一些问题、因为我的设计需要两节 LiPo 850mA 电池并联使用、以增加容量。
我对此有几个问题:
- BQ24072具有单个 TS 引脚、只能监控单节电池。 当我阅读数据表时、我发现当超过温度限值(低温或过热)时、充电会被禁用。 我对吗?
- 如果超过温度限值、放电时是否有任何保护?
- 为解决该问题、我计划自行针对外部电池实施温度比较器、并在任何并联电池上超出温度限值时使用 Digital logoc 将 CE 引脚拉至高电平。 此功能是否适用于 UL94V 认证或在芯片本身上实现此功能?
希望就此提出任何建议。
谢谢。此致、
Srishtik