请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74900-Q1 工具与软件:
我们 在中找到了初始计划 在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器 文档图9。

系统按我的预期工作、我可以按我的预期正常打开和关闭 VPRIM 和 VAUX、输出端的计算机保持开启状态、没有任何干扰或问题。
我确实看到了我希望支持的2件事:
~)我遇到的问题是、当我使用主路径时、次级/辅助 LM74900-Q 会变热~70°C、在这种情况下、主要通道仅在 Δ I 30°C 附近。 我希望 次要/辅助 LM74900-Q 的温度至少应该与初级一样低、因为它不执行任何操作。
#2)然后、当我切换到次级/辅助(通过关闭馈送 VPRIM 的 PSU)时、输入 MOSFET 会发热~58°C。 我 ~它们的作用类似于主路径 MOSFET、在使用中绝不会超过 Ω 30°C。
如果您有任何问题或需要更多信息、请告诉我。
谢谢