This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:使用2个 LM74900-Q1创建冗余48V PSU 时的次级/辅助 LM74900-Q 变热

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497562/lm74900-q1-secondary-aux-lm74900-q-getting-hot-when-using-qty-2-lm74900-q1-to-create-a-redundant-48v-psu

器件型号:LM74900-Q1

工具与软件:

我们 在中找到了初始计划  在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器  文档图9。

系统按我的预期工作、我可以按我的预期正常打开和关闭 VPRIM 和 VAUX、输出端的计算机保持开启状态、没有任何干扰或问题。

我确实看到了我希望支持的2件事:

~)我遇到的问题是、当我使用主路径时、次级/辅助 LM74900-Q 会变热~70°C、在这种情况下、主要通道仅在 Δ I 30°C 附近。  我希望 次要/辅助 LM74900-Q 的温度至少应该与初级一样低、因为它不执行任何操作。  

#2)然后、当我切换到次级/辅助(通过关闭馈送 VPRIM 的 PSU)时、输入 MOSFET 会发热~58°C。   我 ~它们的作用类似于主路径 MOSFET、在使用中绝不会超过 Ω 30°C。

如果您有任何问题或需要更多信息、请告诉我。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您在多个板上看到过这个吗?

    FET 是否损坏或 RDS 是否高于预期?

    更改 FET 是否有帮助?

    此致、

    Shiven Dhir