This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164 Qusetion

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491183/lm5164-lm5164-qusetion

部件号:LM5164

工具/软件:

您好、

我使用的是 LM5164降压转换器、

VIN = 48V 标称值(30V 至57V)

Vout = 10.3V

IOUT 最大值= 0.1A

频率= 250kHz

L = 100uH

当我将~降至 Δ V 0.3mA 时、我会在 SW 引脚上看到以下尖峰:

1、为什么会这样? 是否正常运行?

2.我应该关心它吗?

谢谢你

Moor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    这是正常的不连续模式(DCM)运行、在此模式下、电感器电流会变为0A、并且开关节点处的电容会产生谐振。   

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您能否向我解释一下图片中的"1"和"2"的详细信息? 为什么在"1"中出现振荡?

    2.我看到在跳过模式下每一个脉冲之间的时间有时不同,是可以的吗? 它不稳定吗?

    CA = 2.2n

    RA = 300K

    CB = 6.8n

    谢谢你

    Moor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    我们经常看到、轻负载下可能存在不同的 DCM 模式、这应该不是问题。

    至于您有关波形第一部分的问题、不知道是什么原因导致的、我怀疑负载侧的某个原因导致了这种情况。我强烈怀疑转换器是如此、因为在这段时间内两个 FET 都处于关断状态。   

    转换器在较高负载下是否稳定、如果是、我相信您的设计是可以的。  如果没有、请共享您的波形和包含建议值的计算器电子表格。

    PS:为了确认我关于它是负载侧的评论、测量电感器电流将让您深入了解第1部分中的实际情况...

    希望这有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1.关于第1部分,它只在非常低的负载下发生(使用纯电阻负载)。 那么、如果是纯负载电阻器、为什么会这样呢? 我焊接了1206 电阻器、非常靠近输出电容器(在其上)。

    2.关于第2部分、如果我正确理解、当电感电流达到0A 时、电感器和寄生电容之间的振荡位于图片的右侧。 在第2部分、似乎有一个振荡开始、然后下 FET 开启并将信号降低到0V、然后上 FET 再次开启、我们就会得到大脉冲。 所以,我仍然不明白什么是第2节,如果我应该担心它。

    谢谢你

    Moor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    此时您的负载在做什么?

    如果您真的想了解这里发生的情况、建议测量电感器电流。   看起来有电流流入电感器、如果没有、则会  像下一个周期那样振铃。   

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请查看随附的图片:

    橙色- SW 引脚

    蓝色-电感器电流(带导线环路)

    谢谢你

    Moor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    感谢您拍摄这张示波器屏幕截图。

    看起来引导至开关电压会由于引导刷新而充电。  这是保持 BOOT 到开关电压升高并避免启用 BOOT UVLO 所必需的。

    您可以使用 DIFF 探头检查引导至开关电压测量、并看到为 引导电容器充电、以避免发生引导至开关 UVLO 的情况。

    希望这有所帮助。

    David。