工具/软件:
您好、
我使用的是 LM5164降压转换器、
VIN = 48V 标称值(30V 至57V)
Vout = 10.3V
IOUT 最大值= 0.1A
频率= 250kHz
L = 100uH
当我将~降至 Δ V 0.3mA 时、我会在 SW 引脚上看到以下尖峰:

1、为什么会这样? 是否正常运行?
2.我应该关心它吗?
谢谢你
Moor M.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Maor:
我们经常看到、轻负载下可能存在不同的 DCM 模式、这应该不是问题。
至于您有关波形第一部分的问题、不知道是什么原因导致的、我怀疑负载侧的某个原因导致了这种情况。我强烈怀疑转换器是如此、因为在这段时间内两个 FET 都处于关断状态。
转换器在较高负载下是否稳定、如果是、我相信您的设计是可以的。 如果没有、请共享您的波形和包含建议值的计算器电子表格。
PS:为了确认我关于它是负载侧的评论、测量电感器电流将让您深入了解第1部分中的实际情况...
希望这有所帮助。
David。
您好、David:
1.关于第1部分,它只在非常低的负载下发生(使用纯电阻负载)。 那么、如果是纯负载电阻器、为什么会这样呢? 我焊接了1206 电阻器、非常靠近输出电容器(在其上)。
2.关于第2部分、如果我正确理解、当电感电流达到0A 时、电感器和寄生电容之间的振荡位于图片的右侧。 在第2部分、似乎有一个振荡开始、然后下 FET 开启并将信号降低到0V、然后上 FET 再次开启、我们就会得到大脉冲。 所以,我仍然不明白什么是第2节,如果我应该担心它。

谢谢你
Moor M.