This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:can't run "Flash to device"

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495983/tps25751evm-can-t-run-flash-to-device

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们正在开始使用应用程序自定义工具评估 TPS25751EVM。

我们从下面的屏幕安装了 Windows 运行时。

应用程序自定义工具将成功启动、左下角的状态将显示"Hardware Connected"。

设置这些参数后、当您转到"Flash to Device"并选择"Flash to device form current configuration"或"Flash to device from binary file "时、将显示以下屏幕、无法写入。

我尝试了以下操作、但没有任何变化:

-重新连接 EVM

-重新启动 Windows

-清除浏览器缓存

我认为 TPS25751已损坏、因此我尝试了更换器件、但问题根本没有得到改善。

当我尝试使用 Aardvark 写入二进制文件时、我能够将数据写入 EEPROM。

Tiva 似乎无法正常工作。

如果您熟悉这种情况、请告诉我如何处理。

此致、

Masashi