主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
我们正在开始使用应用程序自定义工具评估 TPS25751EVM。
我们从下面的屏幕安装了 Windows 运行时。

应用程序自定义工具将成功启动、左下角的状态将显示"Hardware Connected"。

设置这些参数后、当您转到"Flash to Device"并选择"Flash to device form current configuration"或"Flash to device from binary file "时、将显示以下屏幕、无法写入。

我尝试了以下操作、但没有任何变化:
-重新连接 EVM
-重新启动 Windows
-清除浏览器缓存
我认为 TPS25751已损坏、因此我尝试了更换器件、但问题根本没有得到改善。
当我尝试使用 Aardvark 写入二进制文件时、我能够将数据写入 EEPROM。
Tiva 似乎无法正常工作。
如果您熟悉这种情况、请告诉我如何处理。
此致、
Masashi