This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:用于非 RGB LED 的工业 LED 控制

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497193/lp5030-induvidual-led-control-for-non-rgb-leds

器件型号:LP5030

工具/软件:

您好、

在 DS 中、我们为每个 RGB LED 提供了亮度控制。 但我计划用 LP5030驱动30个白光 LED。 我需要单独的 LED 亮度控制。

是否可以在 LP5030中使用(通过设置颜色寄存器值或其他方法)? 如果没有、是否有任何备用 LED 驱动器来单独驱动30个白光 LED (最好使用 I2C 控制)?

谢谢、

Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下周给你答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:

    是的、可以通过相应的 Tx_Color 寄存器单独控制每个通道。 此外、可使用 LED Dx_Brightness 寄存器同时调整通道 x/x+1/x+2的亮度(例如、LED0_Brightness 寄存器可用于同时调整通道0/1/2的亮度)。

    此致、

    Felix