请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5030 工具/软件:
您好、
在 DS 中、我们为每个 RGB LED 提供了亮度控制。 但我计划用 LP5030驱动30个白光 LED。 我需要单独的 LED 亮度控制。
是否可以在 LP5030中使用(通过设置颜色寄存器值或其他方法)? 如果没有、是否有任何备用 LED 驱动器来单独驱动30个白光 LED (最好使用 I2C 控制)?
谢谢、
Jagan