This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61377:EN/UVLO 功能

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61377, TPS61376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487090/tps61377-en-uvlo-function

器件型号:TPS61377
主题中讨论的其他器件: TPS61376

工具/软件:

您好:

我有关于 TPS61377上的 EN/UVLO 引脚功能的问题。

我们使用此器件将+12V 升压至+18V、根据数据表、EN 引脚上的低逻辑将关闭器件、但 EN 引脚上的低逻辑将使输出端获得+12V 电压。

因此、根据增压器的常见特性、关断是否意味着仅 关闭升压电路? 它会将输入旁路到输出、或者它会完全禁用芯片、我们不应该获得任何输出?

提前感谢您!

MIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MIT:

    对于大多数 MV 升压器件、由于高侧 MOSFET 中继承体二极管、因此 Vin->Vout 路径无法完全切断。 如果您需要具有真正断开功能的升压转换器、请查看 TPS61376

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我面临着与上述相同的问题。

    您是否有 真正断开连接功能的直接替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doron:

    TPS61377没有引脚对引脚替代产品。 请查看 TPS61378或 TPS61376以了解真正断开连接的信息。

    此致、

    Travis