请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61377 主题中讨论的其他器件: TPS61376
工具/软件:
您好:
我有关于 TPS61377上的 EN/UVLO 引脚功能的问题。
我们使用此器件将+12V 升压至+18V、根据数据表、EN 引脚上的低逻辑将关闭器件、但 EN 引脚上的低逻辑将使输出端获得+12V 电压。
因此、根据增压器的常见特性、关断是否意味着仅 关闭升压电路? 它会将输入旁路到输出、或者它会完全禁用芯片、我们不应该获得任何输出?

提前感谢您!
MIT