This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:低温关断

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497550/lp5036-cold-temperature-shut-down

器件型号:LP5036

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

在-45°C 下进行测试时、我看到由 LP5036驱动的 LED 出现问题。

在这种情况下、我们的所有 LED 都变暗。  我浏览了数据表、没有看到低温禁用情况。  但是、它可能没有文档记录。  您能否确认该器件是否具有低温禁用阈值?

谢谢您、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下周给你答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    芯片没有低温禁用或热禁用功能。 但-45C 超出了建议的工作温度范围。  

    为了确定是否存在规格推导、您能否测量 IREF 端子上的电压并捕获输出电流波形?

    除此之外、我是否可以知道终端应用要求器件在-45温度下工作?

    此致、

    Felix