请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5036 工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
在-45°C 下进行测试时、我看到由 LP5036驱动的 LED 出现问题。
在这种情况下、我们的所有 LED 都变暗。 我浏览了数据表、没有看到低温禁用情况。 但是、它可能没有文档记录。 您能否确认该器件是否具有低温禁用阈值?
谢谢您、
Rob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.