This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:直通模式

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497156/bq25798-pass-through-mode

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ25723

工具/软件:

您好:

我们正在寻找具有直通模式的9V VBUS 至2节3A 电池充电 iFET 降压/升压充电器。

请告诉我 BQ25798是否内置了直通模式或类似功能?

此致<

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Toshiro、

    我们目前尚无满足这些要求的 iFET 器件。 我现在推荐 BQ25723。

    我们计划预发布符合3Q25要求的 iFET 器件。  请于第3季度再次登录 TI.com、获取 iFET 器件。

    此致、

    Charles Harthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的反馈。 我明白了。

    此致、