This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:对 TPS62866提出问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498047/tps62866-question-about-tps62866

器件型号:TPS62866

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在为我的客户推广 TPS62866来解决他们的电源选项、您能帮我谈谈对以下问题的看法吗? 谢谢。

VOUT = 0.75V 时、PFM 模式下是否具有输出电流精度?

2、Load TransientIout=0.05A、4A⮂电流压摆率的值?μ s

3.您能帮助生成以下条件下的负载瞬态仿真吗? Vin=3.8VVout=0.75VIout= 0.01A⮂4.0A、 1A/us自动 PFM PWM/PWM

4.您能帮助生成以下条件下的线路瞬态仿真吗?  Vin=2.5V⮂4.5V60mV/usVout=0.75VIout=0A / 0.1A/1.0A/5.0A

谢谢。

BR。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢使用 e2e。

    我将尝试查找数据。  

    需要明确的是、是否希望获得基准测量或 PSpice 仿真的负载瞬态性能?

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    如果您可以使用非常感激的基准测量结果、谢谢。

    BR。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    明白。 然后、我会尝试进行基准测量。

    此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Question-about-TPS62866.pdf

    您好 Frank、

    请在随附的 pdf 文件中找到数据。 我是否可以知道您支持哪个客户和 EE、他们对线路瞬态性能的期望是什么?

    谢谢、此致、

    Jingyi