Other Parts Discussed in Thread: TPS62866
工具/软件:
尊敬的团队:
我正在为我的客户推广 TPS62866来解决他们的电源选项、您能帮我谈谈对以下问题的看法吗? 谢谢。
VOUT = 0.75V 时、PFM 模式下是否具有输出电流精度?
2、Load Transient:Iout=0.05A、4A⮂电流压摆率的值?μ s

3.您能帮助生成以下条件下的负载瞬态仿真吗? Vin=3.8V、Vout=0.75V、Iout= 0.01A⮂4.0A、 1A/us、自动 PFM PWM/PWM
4.您能帮助生成以下条件下的线路瞬态仿真吗? Vin=2.5V⮂4.5V、60mV/us、Vout=0.75V、Iout=0A / 0.1A/1.0A/5.0A
谢谢。
BR。
Frank