工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
我们使用 TPS51200作为 DDR 的电源。
在符合数据表中"将 REFOUT 引脚上的总电容保持在0.47 μF 以下"限制的设计中、已经确认存在过冲超过 DDR3/4规格的情况。
许多 E2E 设计支持文章中都报告了此问题:
还有其他几个类似的报告。
TI 工程师的所有响应(包括上述响应)都建议使用远大于0.47μF (在某些情况下为100μF)的电容来抑制过冲、这与数据表中的说明相矛盾。
关于这个问题、请你告诉我以下几点:
1.您能告诉我们在数据表中添加"将 REFOUT 引脚的总电容保持在0.47 μF 以下"的背景和优点吗?
![]()
为什么在2016年将上述句子添加到数据表中?
2.由 TI 工程师在 E2E 推荐的使用大容量(例如100μF)电容器的设计不符合数据表规格、但这是否为官方解决方案?
3.如果设计符合数据表中规定的0.47uF 电容器容量并且只有 DDR 负载(可以通过添加阻性负载来抑制过冲、但会产生浪费的功耗)、REFOUT 输出端的过冲几乎是不可避免的、就像 E2E 情况一样。
关于这一点、如果 TI 对 DDR 的影响有任何意见或材料(例如、影响不是问题)、请您向我们提供吗?
此致、
Masashi