This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:在仿真模型中、当 VIN 降至5V 时的开关频率下降

Guru**** 2542580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498224/lm3478q-q1-switching-frequency-drop-when-vin-drop-to-5v-in-simulation-model

器件型号:LM3478Q-Q1
主题:LM3478中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、  

客户正在使用 LM3478 PSPICE 模型进行仿真。 开关频率设置为170-180kHz (RFA_SD=100k Ω)。 当输入电压从12V 降至5V 时、开关频率降至132.82kHz 和96.5kHz (VIN=4.5V)。  

您能帮我们了解一下背后的原因吗? 客户还发现、仿真模型未针对反激式拓扑进行优化、仿真结果完全针对升压拓扑进行了调整。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    它们是否可以在降低 VIN 后触发过流保护?
    LM3478 PSpice 模型实现了 OCP 电路的简化版。 虽然实际设计有两个阈值、一个用于逐周期保护、另一个用于降低频率的短路保护、但仿真模型仅具有较小的阈值、并直接激活降频功能。

    我要确保它们避免在仿真中触发 OCP、以确保器件以恒定频率进行开关。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、  

    感谢您的反馈!  

    为了更好地确认它是否触发 OCP、您能否共享仿真模型的 OCP 阈值?  

    此致、

    Ethan Wen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    该模型仅有一次 OCP 阈值为156mV、这是实际器件的逐周期电流限制的典型值。

    如前所述、仿真模型已经将开关频率降低到156mV 阈值、如果检测值高于343mV、就不会有任何差异。

    此致、
    Niklas