主题:LM3478中讨论的其他器件
工具/软件:
您好的团队、
客户正在使用 LM3478 PSPICE 模型进行仿真。 开关频率设置为170-180kHz (RFA_SD=100k Ω)。 当输入电压从12V 降至5V 时、开关频率降至132.82kHz 和96.5kHz (VIN=4.5V)。
您能帮我们了解一下背后的原因吗? 客户还发现、仿真模型未针对反激式拓扑进行优化、仿真结果完全针对升压拓扑进行了调整。
谢谢!
Ethan Wen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
客户正在使用 LM3478 PSPICE 模型进行仿真。 开关频率设置为170-180kHz (RFA_SD=100k Ω)。 当输入电压从12V 降至5V 时、开关频率降至132.82kHz 和96.5kHz (VIN=4.5V)。
您能帮我们了解一下背后的原因吗? 客户还发现、仿真模型未针对反激式拓扑进行优化、仿真结果完全针对升压拓扑进行了调整。
谢谢!
Ethan Wen
尊敬的 Ethan:
感谢您使用 e2e 论坛。
它们是否可以在降低 VIN 后触发过流保护?
LM3478 PSpice 模型实现了 OCP 电路的简化版。 虽然实际设计有两个阈值、一个用于逐周期保护、另一个用于降低频率的短路保护、但仿真模型仅具有较小的阈值、并直接激活降频功能。
我要确保它们避免在仿真中触发 OCP、以确保器件以恒定频率进行开关。
此致、
Niklas