This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:学习周期中 LFP 电芯不会进行 QMax 更新、更新状态保持04。

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488812/bq40z50-r2-qmax-update-not-occurs-with-lfp-cells-during-the-learning-cycle-update-status-stays-04

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:

您好、

我将根据 SLUA903中所述的步骤、尝试完成4S5P LFP 电池组的学习周期。
这些电芯为 JGNE 18FC-5型、3.2V、1600mA 他们最近通过了 TI 测试、现在他们的官方 ChemID 为4207、这种化学物质设置在电量计中。

设置:
设计容量 mAh:8000
设计容量 CWH:10240
设计电压:12800 [mV]

充电端电压:75mV
Charge Term Taper Current:50mA

*电流和电压校准完成后,测量仪表会报告准确的读数。

在充满电的电池组后、我开始了学习周期。
-完成1A 放电的第一部分, DOD0值得到更新。 根据测量仪表、容量在8400mA 小时左右
-第二步,我给电池包充电14.6V @ 4A,充电结束后的一段时间 VOK 寄存器变为0 ,电池包进入静止状态。 但在此之后、QMax 寄存器没有变为1。

我想获取有关设置问题的帮助、这就是无法完成 QMax 更新且更新状态卡在04的原因。


*我确实在 BQStudio 中启用了神秘的 IT Gauging 2 Configuration、其中 Qmax_EOC 寄存器默认处于"1"。 我不确定这是否好、但本论坛中的一些主题表明 LFP 电芯可能需要这种测试。

 e2e.ti.com/.../qmax_5F00_failed.gg.csve2e.ti.com/.../qmax_5F00_falied.zipe2e.ti.com/.../5773.JGNE-Goldencell-JGCFR18650_2D00_1600mAh_2D00_3.2V_2D00_EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kovacs、

    问题已分配、并将在可能的情况下予以解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan、

    到目前为止没有任何变化、QMax 仍然未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到的一点是[FC]在前3天的某个时间关闭、电芯电压降至34mV 以下。 (除了电量监测计的~300uA 之外、电池组绝对没有消耗电流)

    这是一个 LFP 电池组... FC CLEAR Voltage Threshold 的默认值对于这种化学物质是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kovacs、  

    您能给我发送选择 ChemID 所需的 GPCCHEM 报告、还能确保在学习循环之前在系统上运行校准。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    GPCCHEM 无法找到适合这些电芯的化学物质。 之前的一个主题中讨论了这一点、Adrian 建议我们将单元格发送给 TI 进行分析。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439174/bq40z50-r2-ocvfr-set-high-during-lfp-learning-cycle-when-qmax-update-should-happen-instead

    TI 应电池制造商的要求、确定了这些电池的 ChemID 4207。 我得到了一些细节:

    • 抄送号码:2501024
    • 细胞制造商: GoldenCell
    • 细胞模型: 18FC

    这些信息是否足够?

    电压和电流校准都是在学习周期之前完成的、这些测量结果非常准确。

    我仍在思考 FC 旗... LFP 电芯电压在充电结束后快速下降。 充满电后的一段时间、VOK 变为0、因此完成第一次 OCV 读数并设置 REST 位... 但是、如果电芯电压下降得更多且 FC 关闭、那么之后会发生什么情况呢?
    很难获得关于这方面的可靠信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑阻止 Qmax 更新的4种可能性:

    •温度—如果温度超出10°C 至40°C 的范围。

    •容量差-如果合适的电池休息时间之间的容量变化小于的90%
    初始 QMax 更新期间 OCV 表的满标量程和现场更新期间的37%(第2.
    和后续更新)来确定 Qmax 的值。

    •电压—如果 Voltage()在平坦电压区域内。 每个 ChemID、该平坦区域会有所不同。
    GaugingStatus[OCVFR]标志指示电芯电压是否处于该平坦区域内。

    •偏移误差-如果在过去的 OCV 读数经过的时间内累积的偏移误差超过
    设计容量的1%、更新不合格。 失调误差电流以库仑计的形式计算
    死区/检测电阻值。

    我可以排除前三个问题。 但关于第四,我不确定,这是有点难理解。


    在配置中、设计容量为1600mA 4S5P、因为我使用的是8000mA 电池。 但根据消耗的 Qmax Q 参数、电池包实际上具有8490mA 容量。 我是否应该更改配置中的设计容量值以匹配该值?

    其他人也有这个问题,但那里的答案似乎没有帮助。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866184/bq40z50-how-to-understand-offset-error-parameter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kovacs、

    我们正在努力为您提供响应、

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您是否设法找到了任何解决方案?

    由于生产期限紧迫、我手动将学习周期步进到下一(05)状态、以便至少可以进行阻抗测量、并且平衡可以工作(0E 状态)。 -当然,这不是一个很好的解决方案,因为剩余容量和状态测量不起作用。

    Tamas



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kovacs、

    如果您陷入学习循环、无法找到适用于您的细胞的 chemID、则需要发送您的细胞来创建 chemID。 请联系您当地的 FAE、了解创建 chemID 的步骤。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    但已经完成、TI 为这些电池创建了4207 ChemID。 请查看我之前的帖子以了解详情。

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kovacs、

    查看这个 e2e 以帮助解决更新状态在04时卡住以及是否在05时卡住的问题。

    为什么更新状态没有从4更新到5:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263138/faq-why-is-the-update-status-not-updating-from-4-to-5

    [常见问题解答]为什么 Update Status 寄存器没有从5更新到6:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263623/faq-why-is-the-update-status-register-not-updating-from-5-to-6

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您提供的良好信息。 但是、解决方案完全不同。

    实际上、有两个问题、第一个是 DOD_x 参数、放电后的值之间所需的最小差值14746只有在电芯几乎完全平衡的情况下才能实现。 因为在这个阶段,我们没有工作的 CB,这是一个赶上22的情况... 我使用其他配置解决了该问题、其中我手动将更新状态设置为0x0E、从而能够在静止状态下平衡电芯。
    然后我切换回学习配置并开始耗尽电池组的电量。 在静置周期之后、DOD0_x 参数得到更新:

    StateTime DOD0_1 DOD0_2 DOD0_3 DOD0_4 DOD0消耗的 Q
    b. 18323. 10912 11712 10528 11760 8352
    a. 18327. 27179. 27992. 26796. 28040 0
    B-a 16267. 16280 16268. 16280

    所有4 DOD0云中的增量值都大于所需的14746、因此这些值似乎很好。


    第二个问题是该电池的化学成分。 ChemID 流程后没有人警告我们该电芯没有平坦区域...

    请参阅 ChemID 4207、其 Vqdis_MIN 为3465、Vqdis_max 为3465

    在学习周期的充电部分之后、OCVFR 标志持续点亮、这使我们产生怀疑。 然后我们看到这个主题,在那里有人有类似的问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008319/bq40z50-r3-device-fw-flat-region-and-ocvfr---chem-id-0x2158

    在该主题中有许多未回答的问题... 但是、简单转到 IT Config 寄存器中的 OCVFR 位的建议有效!!! 大约2分钟后、VOK 标志熄灭、Qmax 亮起、更新状态更改为0x05。

    我建议提供一些有关 LFP 化学成分、OCV 平坦区域和 QMax 更新过程复杂操作的文档更新。